This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762DQ1EVM:TPS25762Q1 -需要65W 全闪存二进制配置

Guru**** 2534550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502084/tps25762dq1evm-tps25762q1---65w-full-flash-binary-configuration-needed

器件型号:TPS25762DQ1EVM

工具/软件:

您好、

我已经使用 TPS257XXQ1 GUI 工具生成65W 全闪存二进制文件。 但当我在板载 EEPROM 中刷写它时、最大输出为60W。

请告诉我、是否需要为65W 功率设置任何其他参数。

F411_04_01_0005_ReleaseFiles 和基本二进制映像、我取自 TI 资源

此致、

Aditi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditi、

    在协商20V 固定 PDO 时、您是否看到最大60W? 或21V PPS APDO?

    是否按照下图所示将20V PDP 设置为65W?

    BR、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    我总共可以看到7个 PDO。 其中、对于20V、60W 和65W PDO 适用
    请在下面找到 PDO 的行
    6V、20V、60W
    7.20V、65W

    此致、
    Aditi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditi、

    • 在协商20V 固定 PDO 时、您是否看到最大60W? 或21V PPS APDO?
    • 在下图中以绿色框突出显示的情况下、您可以更改 PDP 的数量。 在20V 条件下、确保有一个而不是两个、并尝试将一个20V 设置为65W。  

    BR、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    我已经完成了相同的配置...在20V 电压下提供相同的输出电流仍然是1.95A。 PFA 映像。

    PFA 配置映像。

    我要设置该值并默认保留 REST 选项、给出 eng 和 prodd 密钥、基本二进制映像并生成 full flash、如下所示

    并在"EEPROM Flash"选项中使用生成的映像。

    PFA 输出电源卡滞

    请提供帮助。

    此致、

    Aditi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 今天关闭、抱歉您请求延迟响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditi:

    PassMark 显示的最大供电能力为39W。

    似乎有一些东西会触发其中一个功率折返策略:

    1. VIN 发动机打开/关闭
    2. 热折返

    尝试检查这两者的 GUI 应用配置、并确保电源和 NTC 引脚的电压电平 不受任何折返场景的影响。

    BR、

    Seong