This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:与使用 LM51772的其他用户相同的问题。

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502716/lm51772-same-issues-as-another-user-with-lm51772

器件型号:LM51772

工具/软件:

我与发布此内容的用户有相同的问题:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440917/lm51772-lm51772rhar?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM51772#

我的原理图几乎与他完全相同、但我也有同样的问题。 我看到了同样的行为、如果电压低于16.8V、则会在输出端将电压调节升至16.8V。 然后、它将跟踪 VIN (从16.8V 到24V)。 高于24V 时、它将降压调节降至24V。 外部反馈设置为24V。 您能帮助我诊断此问题吗? 我一直在配置和读取寄存器、但没能顺利解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我想您已经检查了 nRST 是否不是悬空的-对吗?

    您能分享一下原理图吗?

    还有一些示波器图 (当 VIN > VOUT 时):

    • SW1和 SW2
    • FB 和 COMP
    • SS
    • VIN 和 VOUT

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法分享原理图。 nRST 通过10K 电阻上拉至 VIN。 下面是 Vin 为26V、Vout 为24V 时所需信号的示波器捕获。

    SW1

      

    SW2

    VComp

    VFB

    VIN

    输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢示波器图。

    您是否还能提供失败无法正常工作的情况的图表。 (抱歉昨天错过了该请求)

    我在图中可以看到、开关节点上有很大的下冲。 这可能是由于探测做得不好(例如、仅使用接地夹便产生了较大的接地环路)。 我应该再次检查此值、以免违反绝对最大额定值。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 Vin < Vout_target 时的屏幕截图:

    SW1

    SW2 (非开关)

    Vcomp

    VFB

    我看了接地环路较小的 SW1 (前几张图片中的最高电压)、并验证了当 Vout > Vin (Vout 为26V)时、电压不会超过 FET 的额定值60V:

    这是原理图中的电源路径部分、我可以分享:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davin:

    您能否展示几个旧周期、以确认信号稳定而不发生抖动。

    另请确认、当观察到较长的时间(某些 ms)时、所有其他信号都是稳定的。

    如何连接电流检测电阻? 使用开尔文连接吗? 您是否具有所需的过滤器?

    您是否也使用平均电流限制器?

    注意:对于绝对最大额定值、我指的是 LM51772

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们在数百毫秒内非常稳定。 开关时间是恒定的、补偿和反馈保持稳定、输出得到良好调节。  

    我目前没有电流检测滤波器。 我使用了一个10欧姆串联电阻、是的、使用了戴维南连接和180pF 电容。 我的开关频率为~625KHz (Rt 为51k)。 但是、BOM 上有一颗螺丝、上面放置了10ks 而不是10欧姆、因此我移除了它们和180pF 滤波器电容器。 然而,当这个坏的过滤器在它仍然调节到相同的设定点之前就已就位,但它只是非常不稳定。  我还更改了 Vout 寄存器值、以查看它是否以某种方式锁存了内部反馈网络的模式、但这并没有改变输出、因此我可以很好地确定这不是发生的情况。  

    我不确定如何使用限流器。 我相信它是禁用的,但我可以验证明天.  

    我还验证了、在我为这两种模式设计了33V、最大输入电压高达28V 的情况下、绝不会接近开关的最短导通时间。  

    对于 LM51772等级:我已经浏览了数据表第5.1节中的绝对额定值表、并在我没有看到的每种模式(降压/升压)下测量了每一个额定值、在任何时候违反了这些额定值。  

    在升压模式下、反馈误差放大器的 FB 工作点似乎为0.7V、然后是指定的1V。

    希望电流限值是问题所在、但我无法呼吸。 还有其他想法吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已确认电流限制器已禁用。 ILIMCOMP/ISET 引脚连接至 VCC2引脚。

    我要补充一点、即我已读取寄存器、这些寄存器是为每个寄存器列出的所有默认值。 每次启动时、STATUS 寄存器都会设置 VIN 位(0x08)。 我清除它,它永远不会回来。 肯定是在启动时发生的事情。 但清除后、调节行为不会发生变化。  

    我还将所有器件与输出断开、因此没有输出负载电流、调节行为也不会发生变化。