工具/软件:
我与发布此内容的用户有相同的问题:
我的原理图几乎与他完全相同、但我也有同样的问题。 我看到了同样的行为、如果电压低于16.8V、则会在输出端将电压调节升至16.8V。 然后、它将跟踪 VIN (从16.8V 到24V)。 高于24V 时、它将降压调节降至24V。 外部反馈设置为24V。 您能帮助我诊断此问题吗? 我一直在配置和读取寄存器、但没能顺利解决这个问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我与发布此内容的用户有相同的问题:
我的原理图几乎与他完全相同、但我也有同样的问题。 我看到了同样的行为、如果电压低于16.8V、则会在输出端将电压调节升至16.8V。 然后、它将跟踪 VIN (从16.8V 到24V)。 高于24V 时、它将降压调节降至24V。 外部反馈设置为24V。 您能帮助我诊断此问题吗? 我一直在配置和读取寄存器、但没能顺利解决这个问题。
它们在数百毫秒内非常稳定。 开关时间是恒定的、补偿和反馈保持稳定、输出得到良好调节。
我目前没有电流检测滤波器。 我使用了一个10欧姆串联电阻、是的、使用了戴维南连接和180pF 电容。 我的开关频率为~625KHz (Rt 为51k)。 但是、BOM 上有一颗螺丝、上面放置了10ks 而不是10欧姆、因此我移除了它们和180pF 滤波器电容器。 然而,当这个坏的过滤器在它仍然调节到相同的设定点之前就已就位,但它只是非常不稳定。 我还更改了 Vout 寄存器值、以查看它是否以某种方式锁存了内部反馈网络的模式、但这并没有改变输出、因此我可以很好地确定这不是发生的情况。
我不确定如何使用限流器。 我相信它是禁用的,但我可以验证明天.
我还验证了、在我为这两种模式设计了33V、最大输入电压高达28V 的情况下、绝不会接近开关的最短导通时间。
对于 LM51772等级:我已经浏览了数据表第5.1节中的绝对额定值表、并在我没有看到的每种模式(降压/升压)下测量了每一个额定值、在任何时候违反了这些额定值。
在升压模式下、反馈误差放大器的 FB 工作点似乎为0.7V、然后是指定的1V。
希望电流限值是问题所在、但我无法呼吸。 还有其他想法吗?
我已确认电流限制器已禁用。 ILIMCOMP/ISET 引脚连接至 VCC2引脚。
我要补充一点、即我已读取寄存器、这些寄存器是为每个寄存器列出的所有默认值。 每次启动时、STATUS 寄存器都会设置 VIN 位(0x08)。 我清除它,它永远不会回来。 肯定是在启动时发生的事情。 但清除后、调节行为不会发生变化。
我还将所有器件与输出断开、因此没有输出负载电流、调节行为也不会发生变化。
我决定分享此稳压器的完整原理图、只需移除电表上电路的其他部分。 
*关于上述原理图的注意事项:
1) R243和 R244在电路板上为10 Ω、而不是10k。
2) R72和 R74未组装。
3) R77是一个真正的0欧姆板上。
VCC2使用的电容为 CL31A226MOCLNNC。
VCC2为5.00V、示波器上超过100ms 的时间看起来非常稳定。 VCC1的情况也是如此。
HB1的电压为 17V、看起来也非常稳定。 HB2在4V 和17V 之间切换。 所有这些都是输入电压为12V 时的情况。 这是 HB2: 
"你听我说。" 如果有其他的东西,我可以检查我比高兴. 此外、是否有办法排除或排除电流限制理论?