This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21550:UCC21550全桥 LLC İsolated 栅极驱动器研究

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21550, UCC21330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504742/ucc21550-ucc21550-full-bridge-llc-solated-gate-driver-research

器件型号:UCC21550
主题: UCC21330中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好:

我从事5kW 全桥 LLC 谐振转换器设计。  我正在研究中 UCC21550。 我将使用 SiC MOSFET 进行全桥配置、并想通过隔离式栅极驱动器进行驱动。 我所选的开关频率为250kHz。

给定以下参数:

  • 拓扑:全桥 LLC

  • 输入电压范围:250V 直流–550VDC

  • 输出功率:5kW

  • 开关频率:250kHz

  • 开关:SiC MOSFET

  • 要求:隔离式栅极驱动器

我正在寻找非常适合此应用的栅极驱动器 IC 建议。 考虑到 SiC 器件的高频和快速开关、最好能够确保稳健隔离、快速开关能力和超小传播延迟。

非常感谢任何与特定驾驶员相关的建议或经验!

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feyaz:

    UCC21550似乎非常适合您的应用。  

    该产品系列是具有更佳稳健性和成本结构的新一代双通道隔离式栅极驱动器。

    对于 UCC21550的更薄封装型号、请考虑 UCC21330。 该器件使用与 UCC21550相同的裸片、但封装更薄。 只是要考虑的另一个选择!

    请随时使用产品页面上提供的原理图/布局应用指南。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Hiroki