This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610:lmr43610电感器额定电流

Guru**** 2388640 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504828/lmr43610-lmr43610-inductor-rating-current

器件型号:LMR43610

工具/软件:

您好:

我设置了参考 LMR43610、但它是直流/直流转换器上的一般问题。 我遇到了电感器额定电流问题。 首先、我选择了额定电流高于均方根计算电流(0.26A、因此选择的电流约为0.45A)的电感器。 由于某些问题(在启动或负载阶跃时)、同事会要求将该电流增大至 lmr43610的 IpeakMaxCurrent (数据表中的2.1a)。 Texas Instrumentation 对该电流有何建议来选择电感器?

此致、

Christophe Duchemin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christophe:

    是的、我们建议电感器的大小应略大于最大峰值电流(2.1A)

    此致、

    Rahil