This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751:关于禁用充电器以测试电池电压以及如何选择 TS 电阻器

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503703/bq25751-about-disable-charger-to-test-battery-voltage-and-how-to-select-ts-resistor

器件型号:BQ25751

工具/软件:

尊敬的

我对电池充电器 BQ25751有两个问题。

1.通过 CE 引脚禁用充电器时,我想测试电池电压。 电压是电池电压、而不是电池充电电压(例如 浮动电压)、对吧?  

 2. TI 建议使用 AT103-2、因为热敏电阻和温度系数为-3mV/C/电芯、 您能告诉我为什么要选择它吗? 温度系数计算仅 由热敏电阻参数决定 、否则电池充电器会影响温度系数?

我想使用 TDK B57891M103J 作为热敏电阻、其参数如下所示。 是否有任何工具来计算系数?

希望我能很快得到你的答复。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    Unknown 说:
    1. 通过 CE 引脚禁用充电器时、我想测试电池电压。 电压是电池电压、而不是电池充电电压(例如 浮动电压)、对吧?  [/报价]

    是的、正确。

    [引述 userid="501322" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503703/bq25751-about-disable-charger-to-test-battery-voltage-and-how-to-select-ts 电阻器"]

     2. TI 建议使用 AT103-2、因为热敏电阻和温度系数为-3mV/C/电芯、 您能告诉我为什么要选择它吗? 温度系数计算仅 由热敏电阻参数决定 、否则电池充电器会影响温度系数?

    我想使用 TDK B57891M103J 作为热敏电阻、其参数如下所示。 是否有任何工具来计算系数?

    [/报价]

    我们没有计算此系数的工具、假设您使用的是 AT103-2、这是一个预定义的值。 这就是我们建议使用该热敏电阻的原因。 可以使用其他热敏电阻、您需要匹配 AT103-2行为或调整阈值。

    此致、

    基督教。