This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79731-Q1:BQ79718EVM-049使用电源读取小于18节电芯的电压。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501772/bq79731-q1-bq79718evm-049-reading-cell-voltages-less-than-18-cells-using-power-supply

器件型号:BQ79731-Q1

工具/软件:

大家好、我是 JJ

我想知道如何使用 BQ79718EVM-049的电源读取14个电池电压、而不是18个电池电压。

1 - 13个电池电压正常、但使用42V 电源时、第14个电池电压会下降。

1 - 13电压约为3V、但第14节电芯电压约为2.6V

我已经将寄存器 DEV_CONF2 (0x003)更改为0x8 (14个单元)。

如何修复 EVM 以很好地读取第14节电芯电压?

此致、

JJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JJ、

    您是否已正确开启电阻梯? 您需要使用开关禁用15-18节电池的电阻器。

    此致、

    Bo