This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:PGOOD 行为

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505154/bq24610-pgood-behavior

部件号:BQ24610

工具/软件:

大家好:

我们使用 BQ24610为4节串联锂离子电池组充电、并观察到一些我们更好地理解的行为:

当系统由适配器供电时、PGOOD 信号正确生效。 但是、当系统仅通过电池运行(未连接适配器)时、PGOOD 未激活。
这是否意味着电池电压被视为无效(请参阅随附的数据表屏幕截图)? 或者 PGOOD 是否仅指示存在适配器输入?

如果 PGOOD 仅在连接适配器后才变为有效状态、它能否可靠地用作数字指示器来检测是否存在适配器?

此外、为了避免深度放电、我们将电池电量计集成到我们的系统中。 当电量监测计检测到定义的电压阈值时、是否有办法使用 BQ 将电池与系统断开连接?

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iker、

    Unknown 说:
    或者 PGOOD 是否仅指示存在适配器输入?

    仅当存在有效适配器时。

    Unknown 说:
    如果 PGOOD 仅在连接适配器后才变为活动状态、它能否可靠地用作数字指示器来检测适配器是否存在?

    是的、正确。

    另外、为了避免深度放电、我们将电池电量计集成到我们的系统中。 当电量监测计检测到定义的电压阈值时、是否有办法使用 BQ 将电池与系统断开连接?

    BQ24610不具备此功能、您需要借助外部电路断开电池与系统的连接。 这可以通过使用外部 MOSFET 和栅极驱动器来实现、以便在电池达到 定义的电压阈值时闭合 FET

    此致、

    基督教。