This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF50E:精度问题

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: REF50E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504718/ref50e-accuracy-issue

器件型号:REF50E

工具/软件:

尊敬的团队:

客户需要0.025%的电压基准、我找到了 REF50E、并且想知道精度以什么为基准? 以及是否可以 校准? 是失调还是 非线性? 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    ±0.025%表示初始精度。 系统的初始精度决定了基准电压与25°C 处标称电压的接近程度。  初始精度可理解为偏移、并可进行校准。 这在分辨率非常高的系统中很常见。 初始精度通常通过测量25°C 处电压基准的输出电压来校准、以便了解偏差。 通过知道这个值、这种影响可以忽略不计或不存在、因为这种影响可在数字计算中加以考虑。

    REF50E 具有±0.025%的高精度、以及低温漂(2.5ppm/°C)、低噪声(0.5ppm p-p)和高最大输入电压(42V)、因此是一个不错的选择。 到目前为止、我们已经发布了 REF5025EIDR 和 REF5050EIDR、但我们计划很快发布3V、4.096V 和4.5V 选项。 如有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    杰克逊