This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:是否有不带 USB2ANY 的替代 GUI 应用?

Guru**** 2531960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504448/bq79616evm-021-is-there-alternative-gui-application-without-usb2any

器件型号:BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他器件:BQ79616USB2ANYBQ76PL455EVM

工具/软件:

您好、

我有 BQ79616评估模块和 TMS570LS12开发模块。

通过这种配置、我可以将示例代码上传到电路板。

但是、我没有 USB2ANY 转换器、根据我的研究、我发现我不能使用 BQAutoEval GUI。

是否有替代的 GUI 解决方案?

感谢您的答复、

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ismail:

    BQ79616的唯一 GUI 解决方案是使用 USB2ANY 的 BQAutoEval。

    不过、BQ79616还支持  使用 TMS570LS12或 CDD (复杂器件驱动程序)与示例代码进行交互、以便您可以集成到自己的 MCU 解决方案中。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、再次大家好。  

    我还有一个问题。 评估模块具有一个 6引脚 Rx-Tx-FaultN 端口。 (J3)用途是什么? 例如、BQ76PL455EVM 模块具有相同的端口、可以使用此连接器连接到 GUI。 它可以有类似的功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ismail:

    BQ79616连接器具有以下原理图。 USB2ANY 通过 J17连接。 J3是通过 UART 与器件通信的另一种方法

    此致、

    John