This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24S:仿真问题

Guru**** 2931360 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500940/tps546d24s-simulation-issue

器件型号:TPS546D24S
主题中讨论的其他器件:TPS546D24

工具/软件:

您好、

我们的 SI 同事遇到了一个问题、希望了解 TPS546D24的仿真情况。 应如何设置负载侧? 我们应该只连接一个电阻器、还是有必要还包含电流源(40A)?

目前仿真状态为 Attached (已连接)。 输出电压结果看起来很奇怪、不符合预期。

e2e.ti.com/.../power_5F00_3.pptx

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    您知道您的同事正在使用哪种模型吗? 您能分享这个链接吗?

    谢谢您、
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    OrCAD Capture、还可以使用 PSpice 模型格式。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    TI.com 上有3种不同的型号。 正在使用哪种型号? 您能提供模型吗、以便我可以在自己这边运行仿真吗?

    谢谢您、
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    第二个。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    可以使用电阻器或电流源、但看起来客户反向放置了电流源。 这可能是他们出现问题的原因。 此外、应在输出达到稳定状态后施加电流源。

    谢谢您、
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    让我首先总结一下前面的情况。 我们目前正在第二个瞬态模型中对 BUCK_STARTUP 使用电路仿真。 我们测试了几种不同的源和负载条件、并随附了仿真结果。
    仿真的电流目标是在负载消耗40A 电流时观察后续应用中的压降。 例如、如下图所示、电流突然出现尖峰时电压下降的部分。 这就是我们之前反转电流源以模拟消耗电流的效果的原因。 然而、结果似乎偏离了我们的期望。 您能否提供建议、说明如何配置加载部件、以匹配我们尝试评估的场景?
    谢谢!
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    第三张幻灯片上的电流源设置正确、但转换器似乎不稳定。 确保使用正确的 L 和 C 正确补偿控制环路。使用随附的 Excel 设计计算器帮助进行设计和补偿配置。

    e2e.ti.com/.../8322.TPS546x24y_5F00_ExcelCalculator_5F00_SchematicLayoutChecklist_5F00_bodeplot_5F00_V2p2.xlsx

    谢谢您、
    Tomoya