This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143-Q1:LM25143-Q1压降模式的稳定性评估方法

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143-Q1, LM5137-Q1, LM5137, LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504337/lm25143-q1-stability-evaluation-method-for-lm25143-q1-dropout-mode

器件型号:LM25143-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM5137-Q1LM5137LM25143

工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在寻求关于 LM25143-Q1压降模式稳定性评估方法的专业建议。 在 LM25143-Q1的设计期间、规格如下:

•输出电压(V_{OUT}):16V

 

•输入电压(V_{IN}):9–18V

 

•工作模式:

 

◦当 V_{IN}< 16\\text{V}时、器件进入压降模式、其中 V_o 跟随 V_I

 

◦当 V_{IN}> 16\\text{V}时、它以传统降压模式运行。

•设计:两相配置、每相20A。

 

实际测试结果:

 

•电压性能:

 

Vi = 18V、Vo = 16V 时为◦μ A

 

Vi =◦、Vo = 12.9V 时为5 μ A

 

Vi = 9V 时为◦μ A、Vo = 8.9V

•动态行为:

 

◦Ω(在 VI = 18V、16V 或9V 时从20A 或10A 负载开始)会触发 VI 输入电源的 OCP 保护(实际输入:60A 直流电源)。

 

•循环分析:

 

◦Ω 在 VI = 9V 和13V  条件下测试环路时、gm (增益裕度)测量中怀疑有正反馈。

◦μ s VI = 18V 时、低频时的相位裕度接近0°。

VI=9V 负载=10A VI=13V 负载=20A VI=18V 负载=20A

 

启动波形:

问题:

在这种压降模式下、我们应该如何测量电源的稳定性?

BR

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    环路在压降中为开路、因此小信号稳定性不适用。 接近压降时、行为与大信号有关。

    如果您需要真正的1005占空比、请查看 LM5137-Q1 (因为此控制器具有一个电荷泵来保持高侧 FET 始终导通)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    为什么开环? 您是否有任何材料显示压降模式下的内部环路状态?

    LM25143-Q1现已安装在客户的 PCB 上、我们可以使用什么方法来测试压降模式下的环路稳定性?

    我试图说服客户在下一版本的 PCB 中切换到 LM5137 - Q1。 但是、无法修改当前 PCB。 我想问一下、当客户的设计使 LM25143 - Q1在降压和降压条件下工作时、是否会存在任何风险?

    BR

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian

    如果 FB 电压降至标称0.6V 以下、则 COMP 电压轨为高电平、环路有效开路。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    复制它。

    最后一个问题、 当客户的设计使 LM25143 - Q1在降压和降压条件下都能工作时、是否会存在任何风险?

    BR

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    处于压降状态的 LM25143-Q1没有风险。

    如果需要测量波特图、请在 Vin > Vout 处进行测量。