This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120F3A:可为 BQ25120F3AYFPT 设置的最小终止电流是多少

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504482/bq25120f3a-what-is-the-minimum-termination-current-can-be-set-for-bq25120f3ayfpt

器件型号:BQ25120F3A

工具/软件:

您好、

根据我的 锂离子聚合物电池供应商的建议、快速充电电流可设置为 1C (65mA)、终止电流可设置为0.1°C 至0.05C。  

 BQ25120F3AYFPT 似乎 可以支持65mA 的快速充电电流、 最小终止电流为6mA。  

是否有办法使端接电流等于0.05C = 3.5mA?  

此致

PSG-4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:PSG-4、

    要设置3.5mA 的终止电流、您需要设置 IPRETRIM_RANGE = 0和 IPRETERM = 0b110。

    寄存器值将为0b00011100或0x1C

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于 寄存器配置与终止电流共享、这种情况下的预充电电流也会降至3.5mA。 请您确认一下。

    此致

    PSG_4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没错。

    此致、

    Juan Ospina.