This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:测试实验室需要查看 CB 安全报告

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498767/tps65987d-test-lab-needs-to-review-the-cb-safety-reports

部件号:TPS65987D

工具/软件:

请参阅私人消息...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否提供一些有关 CB 安全报告是什么以及它与数据表中提到的以下认证之间的关系的背景信息。  请注意、这是从2018年开始的。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没问题。 可以为电磁兼容性(EMC)或电气安全获得 CB 证书。

    EMC 是指产品在其环境中的安全使用(无论是芯片、电气设备还是机器)、即产品不得在其附近造成任何问题、也不得因其周围环境而使其性能低于规定水平。 (在此处保持较高水平)。  

    安全性通常是指产品对用户的安全性、包括易燃性。

    CB 证书由报告提供支持、报告是根据标准(或标准)测试/评估产品而生成的。 IEC 62368-1是许多标准的安全标准、在本例中、这是我感兴趣的 CB 报告。

    CB 报告包含许多信息、否则这些信息不会在证书或数据表中传达。 在这种情况下、您的数据表中缺少我的测试实验室需要在您的产品 TPS65987D 的 CB 报告中验证的一些信息。  

    (第一项与此通信无关。 UL 2367似乎是关于"固态过流保护器"、也与此通信无关)

    我希望这一点很清楚。

    回到我的问题、TI 是否有可以联系的合规工程师(负责指定芯片)、并可以联系测试实验室进行必要的更换?

    此致

    Gert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gert、

    感谢您的解释。  目前、我们没有在公共论坛分享报告的流程、需要通过当地 TI 代表(现场应用工程师或技术销售代表)分享该流程。

    在此空白处、我们可以讨论数据表中缺少的内容、并尝试弥补这些不足。  

    我们将测试发送给第三方、我正在努力了解谁是合规工程师或  与第三方合作的同等人员。  

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当然、您不应在公共论坛上共享报告(我认为这是私人的)、也不应与我共享报告。 但是、如果我能让 TI 的合适人员直接与我们的测试实验室联系。 然后可以直接与报告共享。

    >在这个领域,我们可以讨论数据表中缺少的内容,并尝试解决这些差距。  

    我没有这个信息。 Al Li 知道、我们的测试实验室需要看到一份报告、对他们提出的任何未决问题进行排序。 测试工程师可以为 最终与 TI 接触的人员填写空白。

    >我们将测试发送给第三方,我正在努力了解谁是合规工程师或  与第三方合作的同等人员。  

    谢谢你。  

    当您找到此人时、我希望他/她可以直接发送电子邮件地址。  

    您认为此活动需要很多时间吗?

    /Gert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我对这种混乱感到抱歉。   这是一个任何人都可以阅读的公共论坛、但您需要登录才能发布。

    这里还有一个类似的讨论、但不清楚是否通过联系 IEC 机构来解决该问题。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489028/tps65987d-tps65987d-cb-test-report/5751090#5751090

    您认为此活动会花费大量时间吗?

    这超出了我们的正常操作程序、因此需要很多时间。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    关闭此项目。   产品性能将 在产品规格(数据表)中的最小值和最大值范围内变化。  这些范围是在数据表中也提供的建议运行条件下指定的。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们一直有复活节假期直到今天, 通常人们可以离开一些额外的休息时间。  

    这可能是 Nicolai 没有回应,因为这,或者你的家伙已经把一切都在背景?

    在任何情况下,我将与 Nicolai 检查,看看他是否满意。

    也许让商品保持打开状态、直到我们知道?

    感谢您的帮助。

    此致

    Gert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    回复时、TT 会自动重新打开。  如果您有其他反馈、请告诉我。

    此致、
    Chris