This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:状态 LED 不闪烁1Hz、随机闪烁。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505028/bq25672-status-led-not-blink-1hz-blink-random

器件型号:BQ25672

工具/软件:

当电池未插入时、充电电压不是恒定的4.2V 电压。 它会不断变化、这会影响状态 LED。  状态 LED 以随机间隔闪烁。

1 -原因可能是什么?

2-未安装电池时、这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 eyupcakar:

    在未安装电池且由于 CE 引脚和位启用充电的情况下、并且由于热敏电阻缺失而没有 TS 故障的情况下、充电器会在充电、终止和充电之间循环。  这会导致 STAT 引脚闪烁。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的回答。  数据表显示状态 LED 以1Hz 的频率闪烁、但以不同的时间间隔随机闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1Hz STAT 闪烁是连续故障导致的。  循环进入和退出充电不是故障。  STAT 引脚在充电终止时关断、并在充电重新启动时重新开启。

    此致、

    Jeff