请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM76202-Q1 工具/软件:
您好的团队、
我的客户考虑将 LM76202-Q1用于电源多路复用器应用。
输入电压为+31V 和+27.3V。
数据表中未明确说明 Vout 大于 Vin 的反向电流阻断行为测试波形。
如果可能、您能否提供数据?
我认为数据表中有"图28. 在–60V"下提供反向输入电源保护。
此致、
伊藤和树
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
我的客户考虑将 LM76202-Q1用于电源多路复用器应用。
输入电压为+31V 和+27.3V。
数据表中未明确说明 Vout 大于 Vin 的反向电流阻断行为测试波形。
如果可能、您能否提供数据?
我认为数据表中有"图28. 在–60V"下提供反向输入电源保护。
此致、
伊藤和树