This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594:输出电压的分散

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TL594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504995/tl594-dispersion-of-output-v

部件号:TL594

工具/软件:

大家好!

客户使用 TL594通过以下正向电路来控制 CCCV 充电。

【条件】

VIN:350V

VOUT:4V

Fsw:50kHz

输出电压增加约6~60 mV。 但是、测量结果每天都不同。 偏差有时为6mV。

输出电压是否会在大约6~60 mV 时波动?

过去是否有老化导致的变化?

是否由外部噪音引起?

如有任何建议、我将不胜感激。

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请检查用于调节输出电压的反馈环路。 但您没有展示反馈环路、因此我们无法知道它的工作原理以及它是否按预期工作。