This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:TPS6594-Q1

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504994/tps6594-q1-tps6594-q1

器件型号:TPS6594-Q1
Thread:DRA829中讨论的其他器件

工具/软件:

我已使用 PMIC TPS65941213和 TPS65941111组装了采用 DRA829处理器的 PCB。

大多数卡都可以正常工作、但在少数卡中、未看到 PMIC 的降压输出

捕获有问题的 PCB PMIC 的寄存器值并将其与工作的 PMIC 寄存器值进行比较(请参阅外壳的初始工作表)

PMIC-A 的寄存器5C 和5D 指示降压1、2、3处的过流中断

因此、移除处理器上与降压稳压器1、2、3输出相关的电容器、同时保留 PMIC 输出部分的电容器

此步骤导致 PCB 没有变化(降压稳压器1、2、3无输出)。

移除处理器电容器后读取的寄存器值列在同一外壳中、位于电容器移除后命名的工作表中

请提出进一步的行动方案

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TPS6594-Q1

    我已使用 PMIC TPS65941213和 TPS65941111组装了采用 DRA829处理器的 PCB。

    大多数卡都可以正常工作、但在少数卡中、未看到 PMIC 的降压输出

    捕获有问题的 PCB PMIC 的寄存器值并将其与工作的 PMIC 寄存器值进行比较(请参阅外壳的初始工作表)

    PMIC-A 的寄存器5C 和5D 指示降压1、2、3处的过流中断

    因此、移除处理器上与降压稳压器1、2、3输出相关的电容器、同时保留 PMIC 输出部分的电容器

    此步骤导致 PCB 没有变化(降压稳压器1、2、3无输出)。

    移除处理器电容器后读取的寄存器值列在同一外壳中、位于电容器移除后命名的工作表中

    请提出进一步的行动方案

    谢谢你

    e2e.ti.com/.../Register-Comparison_5F00_R1.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kartheek:

    您提到了附件和包含一些数据的工作表、但我没有看到附件。 您可以尝试附加该文件吗? 发布时、请 将文件拖放到文章正文中、或者从该菜单转到"插入">"图像/视频/文件"并上传。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katie、

    感谢您的答复

    在谢谢之后、附件位于我的消息末尾

    我将再次将该文件附加到此消息中

    e2e.ti.com/.../0358.Register-Comparison_5F00_R1.xls