This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:TPS65994BH 认证问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503070/tps65994ae-tps65994bh-certification-question

器件型号:TPS65994AE
主题中讨论的其他器件:TPS65994BH

工具/软件:

尊敬的先生:

我们已经在 GRL 中运行 USB4认证测试了数月。 在测试过程中、我们非常感谢 TI 同事 Annchit 更新了多个版本的 PD FW、以便解决 PD 测试中的一些未通过项目。

但是、与周期测试结果相比、最新的测试报告显示的未通过项更多。 关于这些问题、我们能否通过修改 PD FW 或 VIF 来解决这些问题?

以下是 GRL 提供的测试日志的链接: http://share.granitreiverlabs.com。tw / sharing/8lFrU936n

此致。

水泉钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的团队成员之一将在下周做出回应、因为 TII 和 TI US 将于明天下班。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    谢谢、我们希望我们能够尽快解决与认证相关的问题、我们已经遭受了数月的损失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将在下周同一时间再见、因为 TI 即将度假。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    请问这些未通过测试的项目是否会导致我们所使用的实际功能出现问题?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    水泉、

    Annchit 就大多数问题提供了反馈、但还存在一些 VIF/Datapath 问题:

    需要将 AMA_告示 板从仅 Superspeed_Support 更改为 USB2告示板

    这将解决以下问题:

    接下来是 USB3终端、不由 PD 负责:

    最后一个问题是实际问题、我们将看一下。 TPS65994BH 是否需要这个电源?  

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    感谢您的答复。 我仍然不清楚数据路径问题是什么。所有这些失败项都发生在 USB4认证测试的 PD 器件中。

    请提供更多证据来说明所有这些数据路径问题与 PD 无关吗? 那么、所有这些数据路径问题的原因是什么?

    如果您可以指出原因或采取一些措施来找到根本原因、这将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    如果 Annchit 失去了邮件讨论的跟踪,只需提醒一下,我们希望在星期三下午4点与 Annchit 会谈,讨论这些认证问题。   

    请告诉我这段时间是否适合您或是否需要调整。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    水泉、

    我将进一步阐述、请与安契特分享我的意见!  

    这些问题与请求 USB2时 PD 未向 Enter_USB 消息发送接受消息有关。  这是因为您的 VIF  将 AMA_USB2.0设置为仅 Superspeed_Support 告示板时。 这将阻止测试仪发送 Enter_USB 消息。

    这些问题似乎与与 SBU/高速引脚的 USB3端接有关。 TPS6599x 不会触摸这些引脚、因此在本例中我会将这些引脚归类为非 PD 引脚。  

    至于导致这种情况的原因、通常是数据路径上的某个器件、例如 SBU 多路复用器、重定时器/转接驱动器、端点(SoC)无法正确端接、或者这些 SBU/SSRX_SSTX 引脚上的其他器件。  

    后续查询:是否可以共享.pjt 文件和正在使用的基本固件映像?  

    谢谢、

    Chris