This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:并联器件距离

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504957/lm5143-parallel-devices-distance

器件型号:LM5143

工具/软件:

您好、  

我正在考虑使用 LM5143且采用交错式工作模式。 在我的应用中、可能需要在两个单独的 PCB 上使用两个 LM5143、这些 PCB 需要并联才能实现四相交错运行。 查看第31页的数据表、我看到所有 COMPx 和 SSx 引脚都需要连接在一起。 由于我将这些器件放在两个不同的 PCB 上、这两个 PCB 会使用电线连接它们的 SYNC 引脚、因此如果我也使用从一个电路板到另一个电路板的电线将 COMPx 和 SSx 引脚短接、会不会有太大的问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Darren

    Unknown 说:
    我还使用从一个电路板到另一个电路板的电线将 COMPx 和 SSx 引脚短接?

    由于这些是模拟信号引脚、因此容易受到噪声的影响。 我建议使导线尽可能短并远离开关路径。 此外、为每个接收单独的信号和 GND 线、并进行双绞线连接。 例如

    1. SS-AGND
    2. COMP-AGND   

    希望这能回答您的问题

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare