This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:UV、OV、OCD 截止问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504977/bq77915-uv-ov-ocd-cutoff-issue

器件型号:BQ77915

工具/软件:

您好、
我正在使用48V_ BMS、BQ7791514 - 3状态配置
1、我们观察到在电压截止为42.82V 和过电压截止为52.4V 的情况下,而不是分别为37.5V 和54.75V。
这可能是什么原因、以及如何立即提高准确性?
2.面对过流截止时的问题、阈值 OCD1电压值为50mV、我将过流截止频率定义为25A、根据计算、我放置了2mΩ 电流检测电阻、因此截止频率为23A。
请支持解决此问题