This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:TPS6594看门狗和复位时间

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502948/tps6594-q1-tps6594-watch-dog-and-reset-time

器件型号:TPS6594-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

您能告诉我 在看门狗设置错误后、PMIC 需要什么时候做出复位反应? 只是复位时间。

它由寄存器值定义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky、

    如果我理解正确、您指的是 DS 中显示的两条绿线之间的时间。 DS 中未指定该时间、但该时间是很少的内部20MHz 时钟周期、这意味着在数百纳秒的范围内。  

    BR, Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jari:ć

    您能告诉我用红圈标记的复位延长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的查询。 美国和欧洲 TI 办事处于4月18日关闭。 您将在下周初收到回复。 感谢您的耐心!

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky、

    复位延长时间由 PFSM 热复位序列定义。 您在这里指的是哪些 OPN?

    BR, Jari