This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872:[IEC DEEPX] OCP 默认设置

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504759/tps62872-iec-deepx-ocp-default-setting

器件型号:TPS62872

工具/软件:

您好的团队、

客户 为其设计选择 TPS62872Z0WRXSR。

您可以帮助检查 CONTROL1寄存器的默认设置吗?

客户希望 在 断续模式或电流限制模式下将 HICCUPEN 设置为0或1。

谢谢、

Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢使用 e2e。

    HICCUPEN 的默认设置为0。 此外、 在堆叠运行期间不能使用断续模式。

    此致、

    Jingyi