This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76922:意外关断挂起模式

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76922
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496405/bq76922-unintentional-shutdown-pending-mode

器件型号:BQ76922

工具/软件:

尊敬的所有人:

我们使用  BQ76922进行设计、如下所示、我们将该 IC 编程为深度睡眠模式。 在这种 情况下、当我们将电池组连接到负载时、我们会观察到 IC 正在进入 SHUTDOWN 挂起模式。 我们可以从状态寄存器中观察此情况(通过 I2C 接口)。 您是否了解 IC 为何进入此模式? 非常感谢。

PS:我们有正常的室温,没有观察到加热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emin。

    关断模式常见问题解答 可能有助于确定器件进入 SHUTDOWN 模式的原因。 请给我一些时间来查看您分享的原理图。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emin。

    感谢您的耐心。 以下是审阅原理图后的一些注释。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    我的设计适用于无人机、因此我不希望在运行时发生任何意外关断或断电。 TS2引脚处的电路未进入 SHUTDOWN 模式、我们在演示板上试用了该电路。 在演示板上、我们观察到完全关断、即使我们在 SHUTDOWN 请求期间将此 TS2引脚保持在低电平。 事实上、在查看有关软关断的链接后、我将从一开始就检查所有内容。