This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:总灌电流限制?

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503433/lp5018-limit-for-total-sink-current

器件型号:LP5018

工具/软件:

大家好!

LP5018中所有输出的总灌电流是否具有最大允许值、或者是否存在热限制?

IOW:我们是否可以同时在18个输出上设置20 mA = 360mA 总灌电流?
在~2V VOUT 下、这意味着功率耗散为~0.7W、对于 VQFN 封装来说、散热正常。

数据表提到了 ILIM、但这似乎是每个通道的值、当 VIREF 短接至 GND 时适用:
"在 IREF 引脚短接至 GND 的情况下、LP50xx 器件提供内部电流限制保护、并且 输出通道最大电流限制为 ILIM "

我在数据表中找不到总灌电流的任何限制。 有什么问题吗?

此致、
Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wolfgang:

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wolfgang:

    每个通道允许的最大输出电流为35mA。

    是的、您可以为每个通道设置20mA 并输出360mA 总电流。 适用 VQFN 封装。 热阻(结至环境温度)约为36.4、因此0.7W 只会有大约25度的温升。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Felix。

    这意味着最大值 8 x 35 mA =只要不超出热限值、630 mA 的总灌电流就可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wolfgang:

    是的、正确。

    此致、

    Felix