This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:可变电感器降压转换器布局审阅

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502528/lmg1210-variable-inductor-buck-conveter-layout-review

器件型号:LMG1210

工具/软件:

你(们)好  

我们将按照 LMG1210-EVM 原理图和布局、使用 LMG1210驱动器开发基于 GANFET 的降压转换器、以实现理想 PCB 电感和更低的噪声。

该电路板旨在通过 Raspberry Pi Pico PWM 信号控制降压转换器、并 选择用于测试的不同电感器。

我们希望您查看我们的布局并提供宝贵的反馈和建议。

下面随附的链接是我们项目的 Kicad Canvas、下面还随附了项目文件的 Github

https://kicanvas.org/?github=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fsuryathanush%2FGanFET-Buck-Converter

https://github.com/suryathanush/GanFET-Buck-Converter 

请查看并提供您的反馈

谢谢你
Surya Thanush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Surya、

    原理图看起来很好。 确保将 VDD 旁路电容器和 HB-HS 自举电容器尽可能靠近驱动器放置。 连接 GaNFETS 和栅极电阻器的 HO 和 LO 输出布线应尽可能短。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Walter 的原理图审阅、
    您还能就我们的布局提供一些反馈吗? 它位于同一个文件夹中。

    提前感谢

    Surya Thanush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Surya、

    总体布局看起来不错、但如果可能、我会尝试将电容器 C4和 C7以及栅极电阻器 R11和 R12和 GaN FET 更靠近驱动器放置。 这将有助于减少关键布线上的 PCB 寄生效应

    在 EVM 中、栅极电阻器非常小、旨在使输出布线尽可能短。

    谢谢、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Walter

    感谢您发送编修。

    我们实际上从 Samcsys (https://componentsearchengine.com/)中导入了 IC 和馈通电容器的封装结构、Mouser 和 Arrow electronics 推荐用于 ECAD 文件。

    这些进口的足迹有更大的庭院,所以我们可以用 C4、C7和驱动程序获得的结肠就是这样。
    下面是展示庭院的 Kicad PCB 屏幕截图。


    我认为,这个更大的庭院由社区提供是需要方便的组装和 Re 流,不确定。 所以保持不变。


    关于栅极电阻器、我们特意使用了0603、因为在测试中可以根据需要轻松地交换它们。
    如果对于更好的栅极驱动至关重要、我们将对其进行更改。 需要你的结论。

    谢谢你
    Surya Thanush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Surya、

    电流电容器的放置对于给定的布局庭院应该很好。 0603尺寸也很好。 较小的尺寸可以缩短栅极驱动路径、但当前布局应该没有问题。

    谢谢、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、感谢您的确认 Walter。
    您的帮助非常可观