This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1:设计工具参数

Guru**** 2655575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504227/tpsf12c1-design-tools-parameter

部件号:TPSF12C1

工具/软件:

尊敬的专家:

这部分设计工具的情况下帮助我的客户。

他们好奇地问两个部分的参数、然后想知道如何在当前设计中填充正确的答案。

1.调节器 CM 噪声源阻抗(CSRC/rsrc/LSRC)?

2.CM 扼流圈阻抗模型参数? 什么是 Lmag/Lmag2/Lmag3)

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵先生、

    我有你的问题。 今天我会再回来联系您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵先生、

    1.如果我们使用戴维南等效电路对直流/直流稳压器侧和负载建模、那么无论 Z戴 维南通常主要由电容决定、我们称之为 CSRC。 电阻分量为 rsrc、电感分量为 LSRC。 客户必须估计他将看到的特定系统的 CSRC 数量。 该 RC 决定了我们在 EMI 滤波器上看到的噪声电压摆幅大小。 如果您没有这些值、那么快速入门计算器中提到的值是一个很好的起点。 您可以对通用系统使用这些默认值。  

    2.如果您尝试使用扼流圈模型对 CM 扼流圈阻抗与频率数据建模,则模型参数称为  Lmag/Lmag2/Lmag3。  

    以下链接可在这方面为您提供帮助-  How2power.com 文章系列:   有源 EMI 滤波器如何减少单相和三相应用中的共模发射– 第1部分:概述;第  2  部分:铁氧体扼流圈建模;第3部分  :纳米晶扼流圈建模;第4部分:环路增益分析

    谢谢。此致

    Naresh