请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC28740 工具/软件:
您好:
我计划使用 UCC28740设计一个输入串联反激式转换器。
在设计过程中、我希望转换器开启 亮起 特定输入电压下的 RMS 电流 迷惑不解 更低电压。
例如、我希望转换器符合 在250V 输入时导通 和 在200V 时关断 。
是否可以使用 UCC28740实现此类功能?
或者是否有另一个支持此功能的控制器 IC?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.