This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:查询 IC 启用和放大器;禁用

Guru**** 2502235 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504692/ucc28740-inquiry-about-ic-enable-disable

部件号:UCC28740

工具/软件:

您好:

我计划使用 UCC28740设计一个输入串联反激式转换器。
在设计过程中、我希望转换器开启 亮起 特定输入电压下的 RMS 电流 迷惑不解 更低电压。

例如、我希望转换器符合 在250V 输入时导通 在200V 时关断
是否可以使用 UCC28740实现此类功能?
或者是否有另一个支持此功能的控制器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可能的。 请使用计算器设计您的系统。