This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:将少数引脚保留为未连接状态

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503909/bq40z80-leaving-few-pins-as-unconnected

产品型号:BQ40Z80
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

如果通过 bqStudio 软件为 LED 配置了 IC、并且未在 PCB 上连接 LEDCNTLA、LEDCNTL B 和 LEDCNTL C、即不从 bq IC 本身路由。 有任何问题吗?
这会导致任何异常功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    否、这不会导致任何异常功能、但请确保将20k Ω 电阻器连接到 VSS。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在制作电路板后看到的、将包含在下一个版本中。 感谢您的确认。