This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:ADC 错误- VBAT

Guru**** 2811135 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25756EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503759/bq25756-adc-error---vbat

器件型号:BQ25756

工具/软件:

您好:

我们正在公司内一个项目、该项目使用 BQ25756作为超级电容器电池包的充电器。 该原理图是从 BQ25756EVM 复制而来。 系统工作正常、但电池组电压的读数存在问题。 ADC 读数之间的值比实际值低约250mV。 该电压差在充电器的整个输出电压范围内似乎大致保持恒定。 该问题发生在为我们制造的所有 PCB 上。 其他 ADC 通道的读数要准确得多。

1)是否有任何方法来解决这个问题(除了写入软件校准之外)?

2)我在数据表中找不到该信息。 集成电路从哪个引脚获取电压进行测量?

此致、
Michał μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Michal、

    感谢您的研究。

    1)是否有办法解决此问题(除了编写软件校准之外)?

    ADC 可用作通用指示器。 我不建议使用 ADC 进行精确测量。 我建议使用电池电量监测计或电池监测器来获得更准确的测量结果。 此常见问题解答提供了更多信息。

    Unknown 说:
    2)我无法在数据表中找到此信息。 集成电路从哪个引脚获取电压进行测量?

    电路通过 SRN 引脚测量 VBAT。

    如果您对此有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway