This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:选择多个输出电压或更高的电压进行充电

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E, BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502985/bq25756-selection-for-multiple-output-voltage-or-higher-voltage-to-charge

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQ25758

工具/软件:

我目前正在设计单个 BQ25756E、以便为 多种配置的电池电芯(2S-6S)充电

输出设置为27V、能否使用 I2C 根据连接到输出端的电池电芯数量来控制输出电压?
示例:我将2S (9V)电池连接到输出->启用充电->在满足终止电流条件时停止充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun、

    您可以使用 I2C 调整 BQ25756E 的电池电压、但这仅用于微调电池电压。

    要更改不同电池电芯的充电电压、可以使用数字电位器或多路复用器来调节反馈电阻。

    如果您对此有任何疑问、请告诉我、如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设我将输出设置为27V。 但在输出端、我改为连接2S 电池。 当电池达到9V 并且触发终止电流时、我是否仍可以控制 BQ 以停止充电?

    有什么我必须谨慎的吗?

    问道、如前所述、我要根据应用将电池电芯连接到1节至7节电池(4.5V 至32V)的输出电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun、

    当电池达到9V 且触发终止电流时、我是否仍可以控制 BQ 以停止充电?

    这是可能的,但我真的不会推荐这.

    在此处使用 BQ25758为电池充电可能会更好。 BQ25758在此处具有恒流和恒压模式。 该电压可通过 I2C 进行编程。

    借助 BQ25758、MCU 还会设置输出电压来为电池充电。 然后、MCU 必须检测终止电流并禁用 BQ25758。

    如果您认为这适用于您的应用、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway