This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:设计限制和设计要求

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25756E, BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502899/bq25756e-design-constraints-and-design-requirements

器件型号:BQ25756E
主题中讨论的其他器件:BQ25756BQ25758

工具/软件:

好的一天、

我一直在尝试 BQ25756 /BQ25756E 性能、并且想 在设计时能够 兼容高达6S 的电池充电电压。  

众所周知、RFB 顶部固定为249k Ω、而 RFB Bot 根据所需的电压范围进行更改。  

在本例中、使用提供的设计计算器、大约可以:  

A. 2S Batt、8.4V、RFB Bot = 56k Ω(1.536 Vfb 时为8.37V)

b. 3芯串联电池、12.6V、RFB Bot = 34.5k Ω(1.536 Vfb 时为12.63V)

C. 4s Batt、16.8V、RFB Bot = 25k Ω(1.536 Vfb 时为16.85V)

D. 5S 电池、21.0V RFB Bot = 19.6k Ω(1.536 Vfb 时为21.08V)

E. 6S Batt、25.2V、RFB Bot = 16.2k Ω(1.536 Vfb 时为25.19V)

 

问题不在于 Rfb Bot 值、而是在于在这些所需配置之间切换配置、

我虽然使用 N 沟道门或滑动开关来相应地选择 RFB Bot、但想先咨询 TI、TI 是否有对这些控件的建议?  

如果每个设计的输出固定为一个设计输出、我可能需要寻找其他合适的零件。

提前感谢并希望很快得到您的答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tio、

    有几种不同的选择来更改电压。

    1. 是的、您可以使用 N 沟道或滑动开关来更改反馈电阻。
    2. 您还可以使用数字电位器来更改反馈电阻。
    3. 如果您的电路具有 MCU、并且可以在电池化学成分之间进行更改、则可以使用 BQ25758为电池充电。 BQ25758是一款具有恒流和恒压模式的 I2C 控制型直流/直流转换器。

    对于前2个选项、请确保在切换反馈电阻之前禁用充电。

    如果您对此有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    感谢您的友好响应、我将推出一些原型来尝试它。  

    为了确认我的理解、

    由于需要不同的 RFB Bot、我通常不能只使用一个 RFB Bot 来满足所有范围的充电电压。  

    例如:32K RFB Bot 只能在13.22V 至13.76V 的充电电压范围内(Vfb:1504mV - 1566mV)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tio、

    由于需要不同的 RFB Bot、我通常不能只使用一个 RFB Bot 来满足所有充电电压范围。  [/报价]

    是的、您需要不同的 RFB Bot 值来满足所有不同的电池充电电压。

    32k RFB Bot 只能在13.22V 至13.76V 的充电电压范围内(VFB:1504mV - 1566mV)

    是的、正确。

    此致、
    Ethan Galloway

    [/quote]