请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55332-Q1 工具/软件:
我们使用的是 TPS55332QPWPRQ1升压转换器 IC、并得到了一个快速问题。 数据表(SLVS939B)的第6.3节规定了结至环境热阻(最大值为35 °C/W)。 综上所述、第6.4节将结至环境热阻规定为43.8 °C/W。 您能解释一下这两个值之间的差异吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我们使用的是 TPS55332QPWPRQ1升压转换器 IC、并得到了一个快速问题。 数据表(SLVS939B)的第6.3节规定了结至环境热阻(最大值为35 °C/W)。 综上所述、第6.4节将结至环境热阻规定为43.8 °C/W。 您能解释一下这两个值之间的差异吗?