This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:预充电时间

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504258/bq24616-precharge-time

器件型号:BQ24616

工具/软件:

尊敬的 Sis 和 Madams:

我想知道 BQ24616的预充电超时。

在数据表中、预充电超时周期固定为30分钟。

请您告诉我们将时间设置为30分钟的基础吗?

是否有理由将其设置为30分钟?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masashi、

    30分钟计时器基于典型特性、确保最正常的电池可以在此时间范围内从预充电转换到快速充电器。 如果您的电池无法在此时间范围内转换、我建议使用 ISET2上的电阻分压器增大预充电电流。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    我进行了确认、因为只有预充电时间是固定的。

    我知道预充电时间为30分钟的原因。

    此致、

    Masashi