This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82823A:TPSM82823A 和 Nona 检查

Guru**** 2525470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82823, TPSM82823A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503615/tpsm82823a-tpsm82823a-and-nona-check

器件型号:TPSM82823A
主题中讨论的其他器件:TPSM82823

工具/软件:

我想知道如何 在顶部标识与 TPSM82823/TPSM82823A 的区别?

我获得了以下材料信息。

tidrive.ext.ti.com/.../0379b1ba-d5c0-44c8-8c89-861aa3081109

juN23gp[

因为客户回复说、他们得到的 Vout 纹波波波波形相同。 (看起来像非 A 版本)

除了检查顶部标记,是否有任何引脚或功能可以检查行为?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    观察 PCB 的边缘

    L7是一个版本。

    KM 为非 A 版本。

    此 TT 可以关闭。