This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:请求有关在 BQ76952上触发 OTP 存储器签名永久失效的指导

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504382/bq76952-request-for-guidance-on-triggering-otp-memory-signature-permanent-fail-on-bq76952

器件型号:BQ76952

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

希望这封电子邮件对您有帮助。

最近、我通过多种方法执行了综合测试、旨在触发 BQ76952上的"OTP 存储器签名永久失效"(OTPF)、包括故意冲突的 OTP 数据写入、未进行 OTP_WRITE 的 RAM 修改、OTP 签名耗尽(NO_SIG)、甚至在 OTP 写入期间出现突然的电源中断。 但是、尽管进行了大量尝试、但这些方法均未成功触发 OTPF 保护状态。

我的测试清楚地表明、TI 提供的标准 I2C/SPI 命令会在每次写入操作中自动重新计算并更新 OTP 签名、从而有效地防止任何有意不匹配的 OTP 数据和签名。

您能否提供指导或推荐能够可靠安全地触发 OTP 存储器签名永久失效情况的特定 TI 工具或方法? 我们非常感谢您提供的任何建议或技术见解。

感谢您的帮助。

此致、
DARLUU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DARLUU、

    Unknown 说:
    即使在 OTP 写入期间出现突然的电源中断。

    这样做时、器件是否 仍能成功加载 OTP 设置? 如果器件在内部 OTP 存储器初始上电或复位后未能加载到新的 OTP 设置、则通常会显示永久故障(PF)。 如果它在初始上电/复位期间成功加载了正确的设置、我就不会期望触发永久故障。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis、

    感谢您的及时答复。

    关于您的问题:

    "执行此操作(OTP 写入期间突然断电)时、器件是否仍能成功加载 OTP 设置?"

    在我的测试中、在 OTP_WRITE 操作期间突然中断电源(发送 OTP_WRITE 命令后大约几百微秒内)后、我观察到该器件在上电或复位时仍能成功加载原始 OTP 设置。 BQ76952似乎要么在中断生效之前完成 OTP 写入操作、要么有效地防止在内部执行部分写入。 因此、加载的 OTP 设置与 OTP 签名保持一致、并且不会触发任何 OTP 存储器签名永久失效(OTPF)。

    根据您的解释、OTPF 情况专门发生在器件由于数据损坏或不匹配而无法正确加载 OTP 设置的情况。 根据这些观察、请告知:

    • 是否有建议的方法或特定的 TI 支持工具来可靠地触发或仿真 OTP 存储器签名永久失效条件以进行验证?
    • TI 是否提供了任何内部自检命令或生产级编程工具来帮助验证 OTPF 保护机制?

    非常感谢你对这一问题的持续支持和澄清。

    此致、
    DARLUU