This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:关于 LP5810工作模式

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500459/lp5810-about-lp5810-operation

器件型号:LP5810

工具/软件:

您好:

我是负责处理 TI 产品的分销商 FAE。
我收到了客户对 LP5810的咨询。
(问题)
在所连接的电路中、即使移除(关断) 3.3V 电压、VCC 也不会变为0V、并会保持大约2.4V 的电压。
5V 关闭时、VCC 变为0V、因此电压可能从5V 电压泄漏到 VCC。
这种情况是否正确?
我不知道器件的内部配置、因此感谢您的意见。
另外、如果这种情况是正确的、是否有办法防止5V 电压泄漏到 VCC 中?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    是的、测量正确。 因为每个 OUTx 和 VCC 之间都连接了一个内部体二极管。  

    我是否可以知道客户为什么要防止5V 上拉 VCC?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然我不是原始客户、但我们遇到了同样的问题。  

    LED 由 USB 供电、所有 I2C 器件都位于自己的3V3电源域上。 外部域由我们的主 MCU 控制、我们将在初始化时启用3V3电源、我们可以对3V3下电上电以强制 I2C 器件复位。

    最终结果是、只要我们将5V 连接到电路板、就会使5V 跳过 LED 和体二极管跳转到3V3域。 幸运的是、红色 LED 将电压降至大约3V3、因此它不会直接炒掉电路板、但我们担心流经该路径的电流过大会对 LED 和 LP5810造成潜在损坏。  

    您建议对我们的 PCB 设计进行什么修复?  

    我还想请您提及数据表中的体二极管、并将 OUTx 绝对最大电压标记为0 ... VCC + 0.3V 左右。 目前、OUTx 上的建议电压列为0...5.5V 、但未提及 VCC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Otso、

    推荐两种方法:

    1. 在 LP5810的3.3V 和 VCC 之间连接一个串联二极管。

    2.将 VCC 连接到 VLED (连接到 LED 阳极的电源)、再连接到 USB 5V。 SCL/SDA 仍被上拉至3.3V (因为高/低阈值与 VCC 无关)。 发送软件复位命令以将 LP5810复位

    感谢您的建议、我们将在内部讨论、以决定如何在数据表中提及体二极管。

    此致、

    Felix