This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052-Q1:在一个器件中连接2个 IGBT

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSI3100, TPSI3100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503119/tpsi3052-q1-connect-2-igbts-in-one-device

器件型号:TPSI3052-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPSI3100TPSI3100-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

TPSI2052-Q1能否连接2个 IGBT 并像下面的方框图那样进行控制?

如果没有、您能推荐其他可以连接和控制2个 IGBT 的器件吗?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    感谢您联系我们的 E2E 团队! 是的、TPSI305x 适用于控制 IGBT。 但我建议您查看我们最新一代的TPSI3100系列、尤其是 TPSI3133、该器件专为 DESAT 而设计、可帮助保护您的 IGBT。 如果您不熟悉 DESAT、它基本上是一种通过监测 IGBT VCE 来实现过流保护的方法。 您可以在此处的文章中阅读有关使用 TPSI3133实现 DESAT 保护的更多信息Blushμ s

    TPSI3133与下面的 DESAT 保护原理图:

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的蒂尔登:

    感谢您的支持。

    是的、我知道 TPSI305X 和 TPSI3100系列适用于控制 2个 IGBT

    我看到 TPSI3100-Q1处于活动状态、但在 TI.com 中未看到 TPSI3133-Q1。 您是否有发布 TPSI3133-Q1的任何计划?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    感谢您的答复。 TPSI3133-Q1应于5月推出、它将是 TPSI3100-Q1产品页面下的额外可订购器件型号。 您是否有需要满足的特定项目开始日期?

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的蒂尔登:

    感谢您的支持。

    我正在与当地的 TI 代表讨论这个问题。 可能我的客户在5月需要 EVM 和一些样片。

    首先、我要向当地的 TI 办事处申请。 如果我有更多问题、请发布另一个主题。

    此致、

    追逐