工具/软件:
您好、
对于 BQ2060A 在低功耗存储模式下的自放电率、有一些问题。
1)在低功率存储模式下、IC 是否仍在计算自放电率?
2) IC 内部是否有 RTC 在睡眠模式下仍在工作、是否有任何寄存器通知我们 IC 一直处于睡眠模式的总时间?
3)要覆盖 EEPROM 中的自放电率寄存器,是否可以在 IC 被"密封"后进行? 如何解封 IC?
4)我的问题是目前我与 BQ2060A 一起使用的电池组已经编程为自放电率205uA/h 启用睡眠模式后、我测试了电池包的实际自放电是否变为20uA/h 然而、如果编程的自放电速率为205uA/h、恐怕在 低功耗模式下长时间存储后、RM 仍将根据205uAh 的自放电来计算、而不是根据实际的20uA/h 来计算 请提出一个解决方案: 在正常运行期间、仍需要205uA/h 来考虑电池的正常运行放电率。 我需要一种自动方法让 IC 在 低功耗模式和正常模式下区分自放电率。
谢谢你。
此致、
Amirul