This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 软启动时间计算

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504489/soft-start-time-calculation

器件型号:TPS74801

工具/软件:

你(们)好  

我只想确认 TPS74801AWDRCR 软启动时间的计算结果。

从数据表的第6.5节"电气特性"中可以看出、在 VSS = 0.4V 的条件下、软启动充电电流为7.5uA。  低于此值、当 Css = 10nF 时、软启动时间= 1.2ms。  

但在第8.22节中 、有公式 Tss =(VSS x Css)/ISS。 如果公式正确、则当 VSS = 0.4V 且 CSS = 10nF 时、TSS =(0.4 x 10nF)/7.5uA = 533us。 这与上述1.2ms 值并不一致。 因此、使用10nF 软启动电容器时、 哪个 软启动时间是正确的?

谢谢、

朱英

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhuying:

    1.2ms 值正确。 它已在统计上大量芯片的基础上进行了经验测试。  

    EC 表中 ISS 条件下的 VSS 不直接适用于公式8、它只是测量 ISS 的点。 Iss 在软启动充电周期内本质上是恒定的、因此 VSS/ISS 会根据测量点的不同而有所不同。

    1.2ms =(0.9V*10nF)/7.5uA。  

    在该公式中、对于该芯片、VSS 使用0.9V、您应该可以准确地估算启动时间行为。

    此致、

    Gregory Thompson