This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:两个 USB-C 端口都不工作、不充电。

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500891/tps65994ae-both-usb-c-ports-do-not-work-no-charging

器件型号:TPS65994AE

工具/软件:

你好。 使用适用于 Windows 11应用的电力输送固件更新工具更新固件时、USB-C 端口停止工作。 重新刷新时出现错误(如 照片所示)。  请告诉我如何解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的一位成员不久将对此作出回应。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    对于调试、请提供您尝试刷写的二进制文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aakash。 我不知道如何在这里添加固件文件、所以我将其发送到您的电子邮件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、
    我没有收到您的电子邮件。
    您可以将二进制文件拖放到此处。
    此外、您能否提供您正在使用的确切工具。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Windows 11的二进制文件和固件程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我拖了文件,但我看不到他们在这个页面上(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果你给我写你的电子邮件,我会通过邮件发送给你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Aakash,让我更详细地描述我的问题。 我希望这将有助于您更好地理解此事。 联想瑜伽7 14IRL8笔记本电脑. 用于刷写 USB-C 控制器的程序是从制造商的网站下载的。 更新固件时、充电器连接到其中一个 USB-C 端口、在刷写期间将其移除。 之后、它停止充电、并且看不到闪存驱动器。 也不可能重新刷新控制器。这是否会损坏电路的一部分或损坏控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该刷写工具称为"电力输送固件更新工具"、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 今天关闭、抱歉您请求延迟响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、
    我认为这个问题更适合联想。   

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的拒绝和倾听。 有希望你的帮助。 祝你好运。