This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21551:高频(100kHz)开关应力对 UCC21551绝缘寿命的影响

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21551, UCC21551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504177/ucc21551-impact-of-high-frequency-100khz-switching-stress-on-insulation-lifetime-of-ucc21551

器件型号:UCC21551

工具/软件:

您好、

我们想了解 UCC21551等 TI 增强型隔离栅极驱动器的绝缘寿命、尤其是在高频开关应力下。

根据数据表中的图5-5、根据 TDDB (时间依赖性电介质击穿)模型、在1500VRMS 和60Hz 下的绝缘寿命估计约为29年。 我们了解此模型假设存在低频交流应力、例如电力线频率。

但是、在我们的应用(例如 LLC 转换器和图腾柱 PFC)中、隔离栅持续承受100kHz 左右的高频开关电压以及快速 dv/dt 转换。

您能否提供 TI 关于此类高频开关(例如100kHz)如何影响绝缘寿命的官方观点?

我们尤其感兴趣的是、图5-5中基于 TDDB 的寿命预测在高频应力下是否有效、或者寿命是否因以下原因显著缩短:

  • 增加开关周期数、

  • dv/dt 应力更高、

  • 可能的局部放电机制。

如果我们的理解正确、并且有任何建议的设计注意事项(例如降额指南)或讨论本主题的相关应用手册、我们将非常感谢您的指导。

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    正确、TDDB 模型中的条件使用低频正弦电压。

    UCC21551设计用于使用高压总线进行高频开关的应用。

    只要符合 CMTI 规格、功率级中的高频瞬变就可以正常工作。

    • UCC21551的额定125V/ns CMTI 和1500V 共模电压
      • 只要高压总线拉高产生的较大开关瞬态不超过125V/ns、该器件就不会有问题

    更多有关这些类型测试以及 TDDB 的信息、您可以申请 UCC21551-Q1的 PPAP、其中包含有关器件质量测试的更多详细信息、可能会有所帮助。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可在以下位置申请 PPAP: https://www.ti.com/support-quality/additional-information/automotive-ppap.html