This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:TPS56121

Guru**** 2383960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566238, TPS7H4011-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502763/tps56121-tps56121

器件型号:TPS56121
Thread 中讨论的其他器件:TPS566238TPS7H4011-SP

工具/软件:

尊敬的先生:

我正在寻找最适合5A 恒定电流的器件 航天激光驱动器、  5V 至12V 输入电源。 你能告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我支持输入电压范围为5V-12V 的中压降压转换器、并可降压至较低的输出电压。 我们的器件可以消耗5A 负载。

    这是你想要的吗? 如果没有、我可以将您转接至正确的部门

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elaya:

    我正在寻找一个降压转换器、它的输入电压为12V、输入电压为5V、并具有消耗5A 负载的能力。 该应用适用于航天恒流激光驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当然、我可以支持它。 您还有其他要求吗? 这将有助于进一步了解向您推荐哪个器件。

    是多少? 输出电压?

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calan、

    它们是:

    • 电源电压、单电源、12V
    • 电流阱控制电压0V 至5V
    • 输出电流范围为0A 至6A
    • 未校准精度为±2%
    • 校准精度±1%
    • 总电离剂量(TID) 100krad (Si)
    • 单粒子闩锁(SEL)抗扰度为85MeV-cm2/mg ·
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的分享。 TPS566238支持12V 输入电压、6A 电流、高达7V 的输出电压、600kHz Fsw 等 我不确定您列出的其他要点、因此请查看器件产品页面和数据表、让我知道这是否符合您的要求/应用。

    https://www.ti.com/product/TPS566238

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calan、

    器件的功能与我想要的功能相匹配、但它不符合空间要求。 为此,该组成部分除其他因素外应是:

    -耐辐射 TID = 100krad (SI)

    - SEU/SEE、

    -符合根据 GEO 轨道的冲击、振动和热性能要求。

    正如我从一开始就说的那样,该组件应符合空间要求。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的澄清。 我会将这个问题转交给航天电源团队、在那里您可能会找到符合航天标准的器件。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Franck、

    我建议查看我们的 TPS7H4011-SP 器件:
    https://www.ti.com/product/TPS7H4011-SP

    谢谢、
    Daniel