This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:运输模式

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504313/bq25756-shipping-mode

器件型号:BQ25756
主题: BQ25750中讨论的其他器件

工具/软件:

HELO

 BQ25756是否具有  BQ25895RTWR 中类似的运输模式(BATFET 禁用模式)、或者是否具有类似的功能? 在数据表中找不到  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    BQ25756没有运输模式。 您或许能够用外部电路创建类似的功能。 由于该器件设计为没有电源路径、因此在典型应用中没有用于禁用 BQ25756的 BATFET。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    bq25750是否具有此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BQ25750具有 FORCE_BATFET_OFF 位、用于禁用 BATFET (REG0x19的位4)。 数据表列出了 10 µA 在这种情况下的典型关断电流。

    此致、
    Michael