工具/软件:
我们的设计具有两个电源端口、一个桶形插孔和 USB-C 我们希望25751在连接桶形插孔时用作 USB 插孔的5V 电源、在连接 USB-C 时用作设计的其余部分的9V 接收端。 在这两种状态之间切换 TPS25751的机制是什么? 我已将 ADCIN1和 ADCIN2配置为"AlwaysEnableSink"、可以看到 GPIO 具有映射的事件选项、如"barrel_jack_event"和"enablesource_port1"。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我们的设计具有两个电源端口、一个桶形插孔和 USB-C 我们希望25751在连接桶形插孔时用作 USB 插孔的5V 电源、在连接 USB-C 时用作设计的其余部分的9V 接收端。 在这两种状态之间切换 TPS25751的机制是什么? 我已将 ADCIN1和 ADCIN2配置为"AlwaysEnableSink"、可以看到 GPIO 具有映射的事件选项、如"barrel_jack_event"和"enablesource_port1"。
谢谢你。
e2e.ti.com/.../TI-USB_2D00_PD-Meeting.pdf
我附上了一个带有一些图表的 PDF。
尊敬的 Parker:
TPS25751由 VIN3V3 (即在系统中连接桶形插孔时)或 VBUS (USB-C 电源适配器或电源)供电。 当 VIN3V3上断电但 VBUS 上可用时、这称为电池电量耗尽启动条件。 在电池电量耗尽的情况下、PD 控制器将充当受电方。 VIN3V3 (已连接桶形插孔)上的电源可用后、主机需要通过 I2C 清除电池电量耗尽标志或使用"Barrel_jack_event"GPIO 事件。
在电池电量耗尽标志被清除后、如果在配置设置中设置为如此、PD 控制器便可供电。
enablesourse_port1 GPIO 事件是一个输出事件、当 PD 作为源运行时、该事件将被置为有效。
如果您有其他问题、敬请告知。
此致、
Aya Khedr