This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:关于 qstart

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503751/bq34z100-r2-about-qstart

部件号:BQ34Z100-R2

工具/软件:

Qstart 的含义是什么?

如果 qstart 的起始值是818mA。它试图告诉什么?

qstart 是否有任何公式?它是否与任何参数相关?

如何检查该值是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这已经超过了3天,请给答复。
    等待响应。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    很抱歉耽误时间,星期五是假期,我们不在周末工作。 在以下第2.6页的文档中、它讨论了有关 qstart 的内容。 虽然它适用于不同的电量监测计、但由于电池算法相同、因此概念相同。

     bq2750x 系列中 Impedance TrackTm电池电量监测算法的理论及实现:
    Impedance Track 电池电量监测算法的理论及实现(修订版 A)

    谢谢您、
    Alan