This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610-R1

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494844/bq28z610-r1-bq28z610-r1

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMBQSTUDIO

工具/软件:

BQ28Z610-R1充满电容量和剩余容量未更新-卡在0。 更新了状态为0x6。 RTD 电阻。 随附 srec 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EDI:

    我无法查看随附的 srec 文件、但更有用的是看到单元格为空、更改为.log 文件中的"卡住点"、以及从 bqstuido 获取.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在使用日志文件再次运行整个过程。 我不知道如何导出.gg 文件。 您能帮帮吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2610_5F00_1_5F00_01_2D00_bq28z610R1.txt

    附加的 srec 文件从上一次运行重命名为 txt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EDI:

    下面我附上了如何启动和导出.log 以及如何导出.gg 的图片

    *。log 位置  

    *导出.GG

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6663.after_5F00_fd.txte2e.ti.com/.../3124.after_5F00_fd.gg.csv

    完全放电后附加的文件。 我们已经看到一些问题-根据您的文档、更新状态为5、而不是6。 完全充电容量和剩余容量为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EDI:  

    您能否附上 GPCCHEM 计算器报告来验证您的 chemID 是否低于3%的误差差异 、因为它可能是错误的 chemID。 但是、由于您能够达到更新状态、我附加了 E2E 趋势、可帮助您解决此问题。  

    GPCCHEM:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    [常见问题解答]为什么 Update Status 寄存器没有从5更新到6:
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263623/faq-why-is-the-update-status-register-not-updating-from-5-to-6

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. ChemId 正常、因为我使用的是 Bqstudio 列表中的标准 Samsung cell。

    2.使用较低的放电电流听起来像 voodoo。 也许它会有所帮助,也许不会。 也许你会浪费另外一天,只是看看你是否幸运地完成循环。

    3.为什么全电荷容量和剩余容量为0?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../finish.gg.csve2e.ti.com/.../finish.txt

    现在更新状态更改为6、容量仍然为0! 为什么??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否检查过日志文件和 gg 文件? 为什么容量为0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EDI:

    我有机会查看它、确实看到了.log 中出现的异常 SOC 和容量结果、更异常的是您能够在这些条件下完成学习周期。 查看您是如何完成比 chemID 更好的学习周期的(验证误差百分比差异仍会很好) 、但很可能您的参数完成不正确。 我需要更多时间来查看.gg 文件、但会在不久的将来提供更新。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能告知发生了什么情况吗? 我观察到容量突然开始变化,但读数完全不正确。 例如、满容量表示大约为700mAh、而其应大于3000mAh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EDI:

    您的问题已收到、将立即得到解答。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EDI:  

    请确保您已使用 Alan 建议的 GPCCHEM 工具正确匹配 chemID。 我们需要此报告才能解决此问题。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EDI:

    为了更好地帮助您调试这种情况、您可以附加 GPCCHEM 报告的屏幕截图、因为 chemID 上的名称与您所使用的名称相同并不一定意味着您拥有正确的 chemID。  

    GPCCHEM:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    *这是一个示例,我正在寻找什么,不使用这用于您的应用程序

    谢谢您、
    Alan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan

    我再次使用日志运行放电-充电周期、以了解要执行的操作 on.e2e.ti.com/.../ti2.csv 我上传了部分日志文件、其中描述了充电结束时会发生的情况。 您可以观察到、在样本9230中、充电仍处于开启状态时、充满电容量为3115mA、充电停止后的下一次采样将降至598mA 这种行为与电池化学成分无关。 它要么是错误、要么是其他错误。 请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EDI:

    查看 Excel 工作表后、似乎仍然存在这种情况、而且很可能是导致您问题的主要原因、请向我发送 GPCCHEM 报告的屏幕截图、以便更好地为您提供帮助。 此外、如果事实证明这是问题、并且您更新了您的 chemID、那么下一步将是完成一个成功的学习周期、因为您的"Lstatus"为4、并且应该为6、提示学习周期已完成。 请参考以下链接以获得更好的帮助。

    学习周期:
    https://www.ti.com/lit/an/slua777/slua777.pdf?ts = 1745253997538&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    实用链接:
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263138/faq-why-is-the-update-status-not-updating-from-4-to-5

    谢谢您、
    Alan