This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38025-Q1:过流限制

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38025-Q1, LMR38025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504595/lmr38025-q1-overcurrent-limits

器件型号:LMR38025-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR38025

工具/软件:

在我的用例中、LMR38025-Q1标称运行在大约500mA 负载下。 但是、在这种情况下、我可能会在大约5毫秒内额外增加2安培以上的步进负载。 我想从 LMR38025计算 IoutMax、但我对给出的公式有点困惑。 公式7中的 I-ls 值是多少? 阶跃发生变化时流经电感器的电流负载是否正常? 这是低侧电流限值、因此我应该使用2.25A 进行保守猜测?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    IOUT_max 是您可以在转换器上加载的最大电流。 是的、您可以使用2.25A 作为此处的保守估计。  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么使用上面所附原理图中的值、只要我将脉冲电流保持在2.6A 以下、就不应该触发过载保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。

    此致、

    Rahil