This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:电池充电无法启动

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503697/bq25798-battery-charge-does-not-start

器件型号:BQ25798

工具/软件:

您好:
我们在工程中使用了 BQ25798电池充电 IC。 VBUS = 5V、我们使用的电池包为1s5p 锂离子电池3.6V。

首先、连接电池然后为 VBUS 供电时、电池不会开始充电。
同样、如果首先连接电池、然后通过 VBUS 为器件供电、则 VBUS 侧不会变为活动状态、也不会消耗电流。
之后、如果在连接 VBUS 时移除电池、器件会关断。
但是、如果首先施加 VBUS、然后连接电池、则仅会从 VBUS 侧汲取电流。
然后、如果 VBUS 关闭、器件将继续运行而不关断。
在所有情况下、首先连接的电源优先。

我附上了 使用的充电器寄存器。

e2e.ti.com/.../charger-registers.txt

您能查看我们的寄存器设置并在出现任何问题时提供帮助吗?

此致、

Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    REG0x1F 报告 TS COLD、这意味着 TS 引脚电压报告电池组太冷而无法充电。  要通过硬件禁用 TS 功能、请对 REGN 和 TS 以及 GND 之间的电阻分压器使用相同的电阻器。  要通过软件禁用 TS、请使用设置 REG0x18[0]=0。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    REG1b -> 0xF
    REG1c -> 0xa
    REG1d -> 0x1
    REG1e -> 0x0
    REG1f -> 0x0
    REG20 -> 0x0
    REG21 -> 0x0

     如上所述读取充电器状态寄存器和故障寄存器。

    根据状态寄存器 VBUS_STAT_3:0 5h:未知适配器(3A)并且不开始充电。

    为什么在不知道适配器的情况下状态寄存器会响应?

    此致、

    Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    未知适配器只是意味着充电器无法识别适配器的电流额定值、IINDPM 默认设置为3A。  如果充电状态为未充电、则为这两种情况之一

    1./CE 引脚=高电平或 CE 位= 0禁用充电。

    2. EN_HIZ 位= 1、如果出现过流故障、则可以自动设置该位

    此致、

    Jeff